是否可以提供几款 输入正电压得到负电压的(-5V -8V最好 -12v也可) 稳压芯片 功率在1A左右
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,TPS54160、TPS54240看是否能满足你的需要。
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54160
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54240
或者你也可以到以下网页中查找你所需要的芯片:
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page
tps54040做不了,电流能力不够, tps54240也许可以.需要计算一下电流能力. 其他如tps5430, tps5450等都可以用.
线路参考下面:
我想使用TI的 LMV100 有源滤波器,但是这款有源滤波器使用+和- 5V 电源,能否推荐一款电流小,集成度高的电源芯片同时产生+和- 5V?
请参考DCP0105DBP系列的模块电源,同时产生+,-5V, 而且是全集成的模块电源,外围几乎不需要加什么电路呢,加一些必要的输入输出电容就可以呢,请看附件里的详细目录。