Other Parts Discussed in Thread: TPS2379
你好
做非标准的PD 控制器,60W 的!PSE 怎么选择啊? 要选配套的TPS2379 的PSE 供电器吗?还是任何的非标准的PSE都支持
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379
你好
做非标准的PD 控制器,60W 的!PSE 怎么选择啊? 要选配套的TPS2379 的PSE 供电器吗?还是任何的非标准的PSE都支持
谢谢
Rober,
目前TI有60W的参考设计,可以使用TPS23851,在下面这个文件中里面有详细描述PSE的设计:
为实现60W,需要使用“增流的方式”,见图2. 建议使用TPS2379+DC/DC控制器来设计PD端。
60W的PSE,目前来说都是非标准的,各个厂家的PSE设计一般都不一样,不一定能给所设计的60W的PD供电,建议购买PSE后,并做测试。一两个PSE能正常供电,并不代表同类产品都能正常地供电。
Rober,
不好意思,应该是4 pari的1 port的PSE给PD供电。如果是之前推荐的TI的60W的参考设计,通过修改检测电阻为12.5KOHM,PSE也会有检测,分级,上电等步骤。不清楚其他非标准的PSE是什么样的情况,不带PD不供电,不代表没有检测,功率分级等步骤,最好测试时观察PD端的电压,看是否有检测,分级等步骤。
非标准的PSE只是市场的需求,而IEEE的标准都还没有大功率的规定。因此各个厂家的PSE有所不同。
我司有符合TPS2379的PSE 供電器(PSE156G:PoE Injector 4-Pair)
DC/OUT : 56V/65W,符合IEEE802.3at ,TYPE-2,-Pair