帮我检查一下原理图(附件),我参考的是官网下载的2颗级联+MUC的原理图。跟规格书里面的稍稍不同,里面的Rf Cf这些电路没有用上。
接上电源后初步判断:
1,REGOUT 脚没有电压输出,所以BQ78350-R1无法工作。
2,不知道会不会跟V5X没有串一个电阻接到VC5有关系。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
帮我检查一下原理图(附件),我参考的是官网下载的2颗级联+MUC的原理图。跟规格书里面的稍稍不同,里面的Rf Cf这些电路没有用上。
接上电源后初步判断:
1,REGOUT 脚没有电压输出,所以BQ78350-R1无法工作。
2,不知道会不会跟V5X没有串一个电阻接到VC5有关系。
不理解你为什么不用Rf和Cf,即使你是参考的20S的参考设计,也不可能不用这两个器件的。REGOUT的输入来自于REGSRC,如果你不给输入,哪里会有输出呢?
VC5X必须用一个100~1K的电阻连接到A点,因为这个是上面五节的地和下面五节的电源。
感谢你的回答,我下午找到问题了。 犯了低级错误,一开始错把VC10 VC5的2个二极管当做BAT VC5X的供电了。今天恍然大悟,二极管到导通是需要电压的,正常情况下VC10 到BAT是没有电压的,不知道这2个二极管是什么作用。真正供电的是VC10 VC5到BAT跟VC5X的电阻,我没有设计上去。
更为低级的错误是我竟然没有看出来官网BQ76930的评估板资料上原理图后一页,大片打红XX的最底下部分,是REGSRC管脚电压输入部分,我竟然没有设计进去,我完全没有看清这个基准电压工作原理。
晚上搭线路把REGOUT输出搞好,2.5V。接上电池可以通讯。这个完全是我模拟电路基础不扎实造成,这就算小事了。现在新的问题来了:
1, 可以通讯,但是不正常,上位机不停的显示ALOD ASCD 等等保护,反复跳动,V1-V10全部为0V,所有电压,电流,容量,电量都为0。MAX error为100%,难道我BQ78350 线路又有问题?
2, 我单独接BQ76930上位机软件,所有电芯电压都显示正常。 这是怎么回事
今天太晚了,我明天上图,希望各位专家帮我解决一下。毕竟我以前使用过BQ78350 不在R1的版本,感觉这个芯片还挺好。
3,还有个问题,今天朋友跟我说BQ76930 发生短路后,不能充电激活,只能短路TS1跟VC1,这个在规格书跟其他资料没有介绍,目前TI的FAE跟客户建议 需要单独设计充电激活电路,我想问问 是这样的吗?
首先,不管是930还是78350,你都需要正确的配置之后才能够使用,比如930,你至少需要配置正确的保护点,清除故障位,使能adc扫描才可以的阿,不然adc都没有开,如何给你报告数据呢?
而对于78350来说也是一样的,你需要配置正确的参数之后才可以,包括正确的串数等。
Richard:
你好,能说细致点吗?我现在的板大概是这样的情况
1,REGOUT 无输出是因为REGSRC漏了输入的线路,手搭载线路后,可以通信。但是不能配置参数,根本写不进去,也不能导出SREC文件。
2,刚刚又发现alert管脚没有下拉,我接了个1M电阻下拉,还是不停报警。
3,我感觉这肯定不是配置参数的问题,明显的所有参数都不对。正常的新的板,接上电池,即使报警,也是可以手动修改的,但是我们这个板根本不能配置参数,全是黑的。
4,我以前买过别人现成的板,是BQ78350 旧的版本,参数我自己配置的,CEVD点跟循环学习都是我自己摸索,调试OK的。但是现在轮到我自己设计BQ76930+BQ78350-R1 ,就出现这么难缠的事。
希望能帮我解决一下,起码要通讯正常,其他配置参数的事,我自己都会搞。
根本的原因应该还是你硬件电路上面有问题,包括你的温度,电流,电压都是不对的,这个说明前端的930工作完全不正常,因为内部有个电压设置,低于多少电压的时候是不允许更新flash的,而你所有的电压都是0V。而且还有各种过载保护,说明930还是识别到了硬件的过流等,所以,问题还是在你930的硬件电路上面,我不确定你的修改就是已经完全正确了。
如果930短路之后需要TS1激活,那么意味着前面的设计电路不合适导致短路后930进入了shutdown状态。需要注意的就是采样线路的输入电路都是1K。应该是不会出现这种情况的。
对,我也确定肯定是硬件文件,但是我检查了好多遍,还是难查到。既然现在确定了930一只触发了保护,突然想到一个笨方法:
整个930也就30个脚,V0-V10是检测端,怎么错也不会触发短路,过流报警。 这12个脚排除
检测过流的脚应该就是SRP跟SRN,但是我把采样电阻卸了都还是不行。所以这2个脚排除
最大可能就是BAT CAP2 VC5X CAP1 这4个脚的电容是不是漏电短路,这个明天排除一下。 但是我想问问,这个几个跟各自的GND短路后,会触发过流 短路报警吗?
我已经找别人要板子做对比,主要问题还是要到。不然一样的 原理图,一样的设计,只是增加了漏洞设计。 还是查不出。
把SCAN勾选看看有没有反应。
TS1脚激活了没有
I2C上拉了没有(单独接EV2300/EV2400先不要上拉,烧录器本身已经上拉了,以免出现冲突)
SCAN勾选没反应,TS1和C1短接了也 不行,I2C有上拉,我用的是EV2300。我把I2C上拉电阻去掉再看看
你的TS1 没有跟C1设计成按键开关激活吗?
TS2也有问题,我没看到有10K电阻接地。
但是这些都不是主要问题。
你还是接入BQ78350R1,看看SMBus能不能上位。间接的看看跟BQ76930是否建立通讯。(先把你MSP430切断,我发现它跟BQ78350R1连接有些问)
我把单片机去掉了,也把BQ78350去了,单独调节BQ76930,TS1 跟C1我是外接个开关先调试用,激活