This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于输入 输出电容对于LDO应用中的重要性



关于输入,输出电容在 LDO 应用中的重要性


        如何避免 LDO 产品在应用中达到更佳的稳定性,则用户在设计电路时,最好根据芯片 datasheet 的说明文档
而定.以 LP2985-3.3 这个LDO 为例.产品链接:http://www.szlcsc.com/product/details_96618.html


简单信息:

LP2985-3.3V是低功耗,低压差, CMOS线性稳压器,固定输出为3.3V, 高精度输出电压: ±1.5%,能在输入、输
出电压差极小的情况下提供150mA 的输出电流.


通常,LDO 的寿命都非常长.但如果 LDO 发生损坏,则多数不是由于 PCB 散热设计,布线等问题,而多数是来自于

过压击穿,浪涌电压/浪涌电流击穿.所以,为了避免这些情况的发生,我们应尽可能对电路在设计时进行选择.


1. 按照 datasheet 所示,选择匹配的元器件和参数.如下图.

        一般来说,LDO 都需要输入输出电容以保证环路的稳定,基本上所有的LDO应用中引起的振荡都是因为输出电容ESR过高或者过低。当选择LDO的输出电容时,一般的LDO都是选择钽电容作为最佳匹配,但是钽电容成本较高,所以才出现了像LP2985这样内部做了专门设计,输出电容只需要很小容量的低成本陶瓷电容即可稳定工作。


2. 布线,布局的要求.
      对于输入输出电容,特别是输出电容,我们要求进可能的靠近芯片(CHIP)的一端.因为他们的作用是保证
环路稳定,从而保证输出电压的精度在规格书指定的范围内…
对于输入电容来说,不同的布局和放置位置,对芯片的影响是有差异的.如我们把电容放置在离芯片较远
的位置,则 Cin 可能对输入的浪涌进行了吸收;但由于放置过远,走线过长,亦容易失去对 Vin 的环路输

入补偿.所以,我们建议把输入输出电容都尽可能的靠近 IC 端.


3. 散热的影响.
散热是影响 LDO 电流值大小最关键的参数.因为 LDO 属于线性稳压器,故 LDO 能达到的输出能力,取决于
以下几个方面: 1。 输出电流;2。 输入电压‐输出电压;3。 PCB 散热能力.
对于 PCB 的散热设计,则我们从机理上分析 LDO 的散热成因.散热点主要是内部 MOSFET 所产生的导通电阻,在经过大电流时,所产生了热量.所
以,如果芯片自带散热片时,通常都会是 Vout 引脚或 GND 引脚.GND 散热底盘并不一定是由于 LDO 内部 GND的发热,而可能是通过别的机制和技术将散热片引接到了 GND.由于 LDO 的工作电流都很小,故耗散功率 Pd 可以按照以下共识计算: Pd=(Vin‐Vout)*Iout,条件是 Vin‐Vout=Vdrop(fix);即当输入与输出的压差在一定值以上时,才有可能提供额定的工作电流。
通常,不同的封装,(如 SOT23 与 SOP‐8),他们所能承受的耗散功率是不一样的.通常封装越大(特别是具备散热
底盘),则所承受的耗散功率越大,故输出电流也就越大…不同厂商的相同封装,在输出电流上也不一样,因为这
涉及到芯片内部的晶圆大小,版图设计,这跟电路的硬件工程师使用 PADS 设计电路板是一个道理.