Other Parts Discussed in Thread: TPS730
TPS730数据手册中说明:
8.1.4降噪和前馈电容器要求
内部参考电压是LDO稳压器中的主要噪声源。 TPS730有一个NR引脚通过一个250kΩ的内部电阻连接到参考电压。 250kΩ内部电阻,连接到NR引脚的外部旁路电容连接,创建一个低通滤波器来减少电压参考噪声,因此调节器输出的噪声。为了使调节器运行正确地,从NR引脚流出的电流必须最小,因为任何漏电流都会产生IR
跨内部电阻,从而产生输出错误。因此,旁路电容必须有最小漏电流。旁路电容应不大于0.1μF,以确保其充满电在功能框图部分所示的内部开关提供的快速启动时间内。
如果信号的频率在0.5----100HZ的范围内,按照推荐的电容值,TPS73033的低通截止频率为63HZ,TPS73033为该信号处理芯片提供电源,我想问一下,TPS73033本身的截止频率对信号有无影响?