This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何使能 27542-G1 的 interrupt mode



Hi, 

   我想使用 27542-G1 的 interrupt mode, 通过 SE, 控制外部电路。按文档,在配置寄存器中,设置:

  SE_EN =0 ; INTSEL =0; 

  (1)设置 INTPOL=0 ; 测试 SE, 低电平;设置  INTPOL=1 ; 测试 SE, 还是低电平;

   (2)    设置 SE_PU=1 ; 测试 SE, 高电平, 改变 INTPOL, 对 SE 没有影响。

   我感觉 interrupt mode 没有使能。

   应该如何设置,希望可以得到你们的帮助。