This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SOC显示100%跟充电指示亮绿灯间隔时间很长,如何缩短?



充电芯片截止电流130mA,电量计的Taper current 设置为145mA,电池3600mAH的,电量计SOC显示100%到充电指示灯亮绿灯相差40分钟左右,用户体验很差,知道这两者是独立的,但是有没有办法缩短两者的时间?

  • 这个时间是电流从145下降到130的过程。是外部无法控制的。我的唯一的问题就是,为什么已经有了电量计的准确信息,但是指示灯还是用充电芯片的呢?

    另外一个解决方案很简单,当电池电量计显示充饱的时候,停止充电,关闭充电管。如果是2~4S的芯片,直接设置CHGFET=1就行了。

  • 充电截止电流导致的,截止电流有两个地方可以设置,一个是电量计里面,一个是充电芯片里面。如果充电芯片设置的截止电流太小,而电量计芯片设置的截止充电电流太大,就会导致这个问题,当然,前提是状态指示灯的充电芯片那边的。

    如果需要同步显示,最好的方式是使用MCU控制灯,100%了就让灯亮。

  • Jason,不要误导客户。如果使用了电量计,那么电量计里面的充饱截止电流一定要大于外部的充电器截止电流,这个条件必须满足,而且两者之间一定要有一定的差值, 以避免电量计误判,或者随着电池老化之后,无法满足电池满充条件。