This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

背對背接的N-MOSFET驅動疑問?

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

各位大大好

小弟目前手上Case需要用到採用背對背接的N-MOSFET來斷開兩個端點間的訊號,目前在網路上看到很多人採用N-MOSFET的Source端對接來做開關的導通與斷開,如下圖所示:

假設目前的VGATE訊號是+12V,Vin是6V, N-MosFET的Vth為3V;當我VGATE為0V時MOSFET OFF,此時N-MOSFET的Source端為開路狀態(是Float嗎?),

若我現在給VGATE訊號為+12V要驅動此背對被N-MOSFET,由於MOSFET先前狀態是OFF的此時Source未知,我該如何確認我的VGS的電壓是足夠大於Vth來讓N-Mosfet導通呢? 

麻煩各位大大能指導一下小弟,這個電路的動作觀念。

謝謝

  • Hi

           请问你这是哪一款芯片?

          具体要看整个电路的架构, 简单来看,假设输入6V, Vgate=0V,  左边MOS不同,但是S极通过右边MOS的体二极管连接输出。输入有电容接GND,你可以认为输出为0V. 

          当Vgate为高电平时,左边MOS会导通,导通后MOS D/S极电压接近,要维持这个导通Vgate电压必须大于S极电压,所以芯片内部要带chargepump电路将g极电压升高。  

        

  • 背对背的NMOS一般是用来完全断开两个信号的,可以理解为跟机械继电器类似的功能。通常控制MOS管的电压是VGS,所以一定要保证VGS电压才能保证MOS的开通和关断。

    所以通常背靠背的NMOS需要两个脚控制,在两个源极之间会有一个参考电压,然后VG的电压是在这个参考电压电压上增加一个电压,以开通这两个NMOS。VG的电压等于这个参考电压就关断这两个NMOS。

    具体可以参考我们的BQ24133的电路,里面就有这样的NMOS对的控制原理介绍。