TLV1117-33IDCYR VS62丝印 批次1606+ 纹波异常 的峰值 达到了366mv
同一板子换上VS63 丝印 1610+ 批次 检测纹波就正常。 正常的峰值才32mV
请问366MV这个峰值是在范围内吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
LDO的纹波非常小,32mV都偏高,更别说366mV. (当然测量上可能有些偏差,32mV这一类芯片可能是正常的。366mV这一类肯定有问题。)
如果只是更换芯片还无法完全确认是芯片的问题(最好交互验证,还要讲不好的芯片换到好的板子上确认到纹波是跟着芯片走的)
其次建议确认如下:
1. 输出电容,建议选择稍微大一点,同时满足ESR在0.2~10欧姆,如果是陶瓷电容建议并联一个小电阻。
2. layout注意GND,选择干净的GND。
3. 可以增加Cadj.
同一块板子测量不通批次的货怎么会出现这种情况?而且货的渠道都是同一渠道过来的,是进口原装的。怎么会出现这种情况?
Hi
哪个代理商? 一般不良都是某一批次的,代表某个时间段生产的芯片出现问题。
上面提到的验证测试,是否有做确认?
这个之前1606+已经是用了一盘了,没问题 到这一盘就直接出现这个问题 1610+也没问题,就是出现1606+最近一盘货的问题
Hi
确认是芯片质量问题,你需要联系你购买芯片的TI授权代理商。
奇怪了 是整盘货2500个 都是一样的 这个批次的料号都一样 1606+
换1610+就可以了,原厂不应该出现这种问题吧,应该都会检测再发出来吧。
看到这个帖子,还是想强调下,TI授权代理商只有有限的几家,如果不是从这几家买货,买到假货的概率还是很大的,我们TI内部员工见多了这种情况。