This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5175待机电流等问题

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

1.用LM5175做输入5V-30V,输出15V,3A恒压源.待机电流有20mA左右,怎么样减少到10mA以内?

2.在输入为18V,输出15v,3A,切换成BUCK模式时,SW2会周期性的出现开关波形,工作有点不正常了,按道理切换成BUCK

   模式时,输出上管一直导通的,需要调整什么参数才能避免这个问题?

  • Hi

          Standby电流应该很小,2mA以内。 (这个芯片很奇怪,在datasheet参数表定义中漏了规格单位,但肯定操作电流小,预计应该是最大2mA).

         Standby状态是non-switching的,芯片是主要消耗。如果排除电容异常导致的漏电流,和你的仪表误差,建议更换芯片看看(或者说是否所有芯片都这样? 你的芯片来源是哪里? 建议TI网站的免费样片或者来自TI授权代理商)

         18V输入时,建议你测试一下输入的波形,看看是否波动较大。 如果这里波动很大,芯片可能在topy切换时存在不稳定。

  • 1.我测了一下,芯片在Standby时还在开关状态,跟带载的时候一样,DEMO也一样,待机电流也有20mA左右.可以通过什么方式让芯片在待机时进入类似Burst模式吗?这样待机电流应该就下来了,我查了规格书没看到有这个说明.

    2.我测试了输入波形,18V时没有波动,但输入SW1波形就是不正常,调了COM脚的补偿参数没什么作用.不知道那里的问题?

    我把SW2的波形放进来

    C2是SW2波形,Z2是放大波形.