Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
用BQ24171做了一个电池管理的方案,电路基本参考了评估板和datasheet,我们的锂电池组是3串4并,试验了20组电池组,18组完全正常,有2组有问题:在电池冲满之后,电池电压发生跳变的情况。大概周期是2s左右,电压由12.5x跳变至12.0x甚至11.9x,这样就会导致电路板再次开启充电,然后很快电压又恢复到12.5x,这样反复跳变。
我们用直流稳压电源设置到12.55V左右直接给出现问题的锂电池组充电,奇怪的是,这时候,两组都没有发生电压跳变的情况。
另外,我们还做了一个测试,将锂电池组的保护板绕过,直接用我们做的电路板,给电池组充电,充电结束后,电池组并没有出现电压跳变的情况。
还有就是,我们做了很多块电路板,3种硬件方案,试验情况完全一眼,所以基本可以排除是layout设计的问题。
现在怀疑的点包括:锂电池保护板、锂电池保护板的某些参数与该方案不匹配,不知道有没有人能帮我们推测下是哪里的问题。