LMR14030:目前我们水下项目使用了该芯片(16V转5V),然后再经LP5907降为3.3V给单片机供电。在单片机未任何烧录的情况下,系统上电后14030很容易就进入Sleep工作模式,导致单片机无法烧录,需增加假负载才行。需要你这边帮忙确认下这颗芯片的正确使用方式,多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
如果你的负载很小,芯片是会进入sleep模式提高效率,这正常。
在sleep状态下芯片仍然有输出,请确认一下是否在这个状态下电压会下降到规格以下,以至于你后面的供电电压偏低导致问题?
(芯片使用上,你那边应该是没有问题的)
理论上应该没有问题,不知道单片机烧录程序的时候需要很大的瞬态电流吗?可以用示波器测量一下LMR14030的输出电压在烧录的时候有何变化,如果确实掉下去很多,需要查找一下掉的原因。
你好,
测个3.3v的波形看看先撒,5V到3,3v压降还是比较大的,而且这颗LDO的dropout voltage 没这么大,谢谢。