使用两片DCR010505并联出了-5V电压给隔离运放供电,但是把前后端的地连一起了,导致芯片不能工作,-5V不能正常输出,后来减少一片,不带负载可以输出-5V,但是加上负载以后,输出不正常
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这类芯片本身设计上就是输入输出隔离,可以不隔离,但是违背了芯片设计的初衷。芯片同步脚连接可以同步两个芯片,但是datasheet上没有类似DCV那样并联提供并联输出电路,而给出的应用文档用外部同步来做,很麻烦不被建议。
从你的描述看,你用不着隔离,而且一个芯片功率还不够(电流不够),所以不建议用这类芯片,成本也很高。
建议你用个降压芯片来做一个inverting反向输出电源,例如TPS62150: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva469c/slva469c.pdf
电路比较简单,只要就是一个芯片+电感,和一些电容电阻, 电流也足够(480mA左右):
你好,我现在的问题是想在现有板子的基础上输出-5V,负载是17片ISO124,可以减少负载的个数来适应一片DCR010505的电流,现在的问题是只要带上负载输出就不正常
Hi
是可以给通过2片分别给2批负载供电,但是你需要足以这个芯片最大负载电流只有200mA。 建议你用PPS电源供应器供电,然后用示波器测试启动/正常的供电电流波形,有可能存在过载的问题。
注意DCR010505芯片的输入输出电容需要足够(输入特别是输出建议略大一点),并且尽量靠近芯片的Vin/Vout脚。考虑到你带的负载比较多,那么从其输出到负载输入的走线要注意一下,在负载ISO124输入电容建议大一点。