Hi All,
我们自己做了一板BQ25890,在测试时发现问题,下面是 TI 的 EVM 板测量结果,稳压源输出电压5V,Input Current Limit 是 2A,负载接在 VSYS上,功耗1A,此时充电电流为1A;
下面是我们自记得板子的测量结果;环境没有变化,指示换上了我们自己做的板子。稳压源输出电压5V,但是消耗的电流只有1.368A,负载接在VSYS上,功耗1A,此时充电电流只有450mA;我们的板子输入电流只能到1.38A,不能达到2A,所以当负载增大时,充电电流减小了。请问是什么原因导致板子的 Input Current Limit 不能升高呢?如果不加 1A 的负载的话,那么充电电流也是在 1.3A 左右,很奇怪。