This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

开关电源输入电流




为什么输入电流是0.61A?

输入输出电流的关系是什么? 

  • Hello Kaien,

    代表了你的轉換過程中有0.7W 的傳導損失. 因為產生熱揮發到空氣中回收不回來.

    Eff = Po / Pi

    輸入電流 = Po / Eff / Vin

    Po = 3.3V x 2 A = 6.6W

    Pi = 12V x 0.61A = 7.32W

  • Hi

        这个并非LDO, 存在输入电流与输出电流对等的关系。

        作为开关电源,是用功率来对等的,简单的说就是输入功率与输出功率的对等,而在转换的过程中存在开关管,磁性元器件等的损坏,所有实际的对等关系是

         输入功率*效率=输出功率 即Vin*Iin*η = Io*Vo     功耗=输入功率*(1-η).

  • 建议你先了解一下DC-DC变换器的具体工作原理。