Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC25600
本人刚接触大功率的电源系统,真心求教各位前辈老师指教。感激!
现在做的是快充锂离子充电器,初步要求是:
输入:100-220VAC@50/60Hz
输出:25.2VDC@20A,恒流恒压,精度在5%以内。
其他:输入输出隔离,转换效率可以不考虑,成本适中或略高。
由于之前没有接触过大功率的电源系统,导致在芯片选型上面就面临困难,请各位大侠给我推荐推荐可以操作的芯片型号或方案。
不胜感激!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
准备用模拟的方案还是数字的方案,需要做PFC吗? 不需要的话,直接整流桥,后面做个LLC电路好了。
芯片可以用C2000系列的28035来做。
Hi
数字方案或者可以采用UCD3138, 例如类似方案: http://www.ti.com.cn/tool/cn/ucd3138llcevm-028
模拟芯片UCC25600 : http://www.ti.com.cn/tool/cn/ucc25600evm-644
不过这些芯片一般都是恒压的方案,没有提供恒压恒流的方案。