Other Parts Discussed in Thread: LM3409
遇到新问题,非常奇怪的问题,接上24V电源后,接LED的输出端从8V开始缓慢上升,一直到24V,烧了我三块LED板了…… 求问这是什么情况呢?另外如果我想量一下PMOS的栅极波形,我应该怎么才能量到?我现在测栅极对源极,栅极对地都没有波形输出。百思不得姐啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
遇到新问题,非常奇怪的问题,接上24V电源后,接LED的输出端从8V开始缓慢上升,一直到24V,烧了我三块LED板了…… 求问这是什么情况呢?另外如果我想量一下PMOS的栅极波形,我应该怎么才能量到?我现在测栅极对源极,栅极对地都没有波形输出。百思不得姐啊
我这几天也正好在调测LM3409这个电路,实现LED调光功能,电路板是用实验板手工搭建的,电路工作很正常。
这个电路支持PWM或者模拟控制,实现对输出电流的控制。我用的是模拟控制,在IADJ引脚输入0-1.24V的电压。
调试时要把负载加上,测量PMOS栅极电压波形需要用示波器测量。同时要在相对应的引脚施加控制信号。
非常感谢回复,首先很佩服您的焊工,这个片子我是画的PCB,仍然很难焊好,主要问题就是背面的Theimal pad 不好焊,经常因为底面焊不好而返工。而且我也不知道板子不工作是不是因为底部焊盘接地不良导致的。
另外,当前我用的是PWM控制,这个PWM的电平应该是多高?我看ds上没有给出说明啊。我在自己的板子上是把24V的Vin直接引到EN脚了,但是貌似不工作。
另外,输出端的电感L1存在与否,和芯片的6脚输出PWM控制信号之间有关系嘛? 这次我的L1尺寸不对,我就用飞线连的电感。
Hi
定电流设计是需要接负载的,否则芯片会误认为没有电流而加大duty到保护。(输出电压会增大)
不能接电机,因为这个是感性负载,应该是定电压的设计(感性负载电流是线性增加),需要接LDE。
PCB板芯片底部有锡膏,不应该出问题。注意PowerPad必须接GND。
不建议直接测试PWM(PMOS驱动),建议测试VIN to PGATE电压, 这个有规格的。
接飞线不被建议,可能有稳定的可能,后续layout需要改过来。
Theimal pad热焊盘 是用于给芯片散热的,只需要在上面镀上一层薄薄平整的锡,一定要保证热焊盘表面平整(如果热焊盘上有凸起的锡,会影响引脚焊接造成虚焊)。
Logic level enable and PWM dimming. Apply a voltage >1.74 V to enable device, a PWM signal to dim ,
上面这段话是规格书上的原话,PWM电平要大于1.74V,一般情况下PWM是由单片机输出的脉宽调制信号(方波信号,占空比可调),通常PWM电平都是3.3V或者5V。
电感肯定需要啊,建议看一下DC/DC buck(降压)电路的原理,电感值你就按照规格书上给的参数先进行的调试,很简单的。
建议你先用模拟控制的方式,先把电路调正常了,再研究PWM控制。还有你的电路无法正常,一定要认真按规格书去核对原理连接。
HI
按照你的条件,你可以在测试的时候接LDE灯串(3个).
并将sense电阻放大一点(例如设置电流为0.5A)
先确认电路没有问题了,再带你的LED板。
感觉有可能是你的LED板是否有开路的情况, 建议如上,首先确认你的电路是否有问题,没有问题在确认LED板。
谢谢您的答复,您的意思是我在测试时候先串三个12V的灯串,这样就不会烧掉了是吧 因为即使输出到了Vin,经过三串12V额定的灯串分压,电流也不会太大了,是这个意思吧。
第二点需要向您确认的就是,电流上限的决定因素,我理解的DS上说的意思,最大电流是通过Vcst这个值给定的,先通过DS上说的三种方法设定Vcst这个阈值,即IADJ引脚开路,IADJ引脚加模拟电压,IADJ引脚和地之间串电阻,来决定Vcst。然后只要Vsns 大于设定好的Vcst,芯片就认为超过了设定电压,就要关断Q1了,是这么个过程吗?
您建议的将Rsns换大,其实也就是相当于让相同电流下采样电阻两端电压更快的超过Vcst,已达到限流的目的,是不是? 因为我这里只有0.2的电阻,因此我可能没法去换大的,我可以通过刚才说的第三种方式去串一个很大的电阻去改变Vcst吗?
Hi
Johnsin ,能讲一下ULVO这个引脚到底要怎么接,有什么样的功能?
Hi
能否帮忙解答一个问题?
采用LM3409芯片,可以在24V的输入情况下;获得3V/1A的输出吗?具体怎么设置元器件参数?