This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65133设计与用应时电压输出不正常



-5V输出是0.6V,不明白是为什么。开始电压还是对的,突然就不对,,我电感都 用个TI评估板上的同品牌同型的电感。底层是完整的地

  • Hi

       负电压这组看起来有击穿,建议测试PVin与SWN, 以及VNEG与SWN的阻抗看是否有问题?

      如果有问题,更换芯片,建议空载测试看看输出是否正常?   如果带载,注意你的电感饱和电流一定要足够。

      

  • HI
        layout上,datasheet上有参考,在你的layout上芯片底部的Power连线无需通过电感底部。PowerPad主要是散热的,功率路径可以通过打孔的,但是不建议在电感底部走线。 

  • IC是早就有换过的,空载也 不正常,电感电流不用考虑,我用的评估板的电感,我还用一个我们自己平时一个2A电流的TOYO的电感,一个表现

  • Hi

       芯片仍然损坏了(如之前可以通过阻抗测试来确认,不一定是要按照我提供的阻抗Pin脚测试,你可以对比一下好的芯片和测试过的芯片)

       这个电路很简单,除了电容就是2个电感,这些器件都没有问题就可能是layout了。

       从你的layout上看,PowerPad的layout不好,PowerPad与GND之间不应该是小线连接,而是直接连接,因为这里面还会有较大的电流的。同时反复焊接芯片容易造成小线断裂。 芯片PowerPad不接GND是会损坏的。

       仔细看datasheet的layout,与你的layout差别还是很大的,建议你重新layout.