今天在校准BQ34Z100的电压问题是,出现了out of range 错误,我的是磷酸铁锂电芯,2S1P ,我已经按照规格书配置了VOLSEL 为高,Number of series cell 为2, 但是校准还是出问题了。求高手!!
附件是我导出的GG文件,也请帮忙指正下。 (因为是CSV文件不能传附件,我将后缀改为了XLS)
如下是设计指标:
| 2串电芯 | 单芯参数 | ||
| 规格 | 6.4V/2700mAH | 电压 | 3.2V |
| 7.8 | 过充保护电压 | 3.9V | |
| 1 | 保护时间 | 1S | |
| 4 | 过放保护电压 | 2V | |
| 100 | 保护时间 | 100ms | |
| 3A | 过流保护 | 3.0A | |
| 10ms | 保护时间 | 10mS |