我使用BQ34Z100在进行电压进行校准的时候,磷酸铁锂2S1P,发现校准的数据一旦超过4900就出现溢出,小于4900就写入出错。很是奇怪。
VOLSEL我已经配置为高,Number of serial cell 是2 。电压校准还是过不了, 但是CC ofset ,board offset 和温度校准都没问题。
我后来怀疑是我硬件问题,我用示波器处理BQ34Z100的第4脚的波形, 为方波的脉冲信号,幅度为772mV,脉冲宽度为125mS,周期为1Hz 。
求高手解答下是不是我哪里配置错了。附件是我的gg文件。将后缀改为CSV即可。
下面是错误的截图