用 bq76200和bq76940的组合,基本原理图按bq76200手册上的 Typical Applications电路图
问题1:
图中1处在10MΩ电阻两端并联了一个稳压二极管,图中2处加一个1.5K的限流电阻,想通过MCU ADC采Ra和Rb之间的电压来判断有无外部电源接入,使能PMON_EN,pack电压(pack+与pack-之间的电压)慢慢升高时,bq76200发热,到40V时很热,之前不是慢慢加电压烧过bq76200,现在不敢再往上升压了。而我现在是bq76940对14节18650管理,所以充电时pack电压是要58.8V的。请问这个问题如何解决?PMON_EN不使能的情况下,有些热量但不严重。
问题2:
目前充电、放电都是可以的。但也有个问题就是对外放电时,比如接2Ω电阻在pack端(因为我的应用是要很大的电流,总体有100A),直接开启与DSG相连的MOS管(BSC046N10NS3)时MOS管很容易烧掉,在pack端接了一个开关,先开启DSG,再打开开关是可以的,猜测是MOS导通需要时间,在这个时间里烧掉的。这么大的电流的情况下我只能接上一个开关来解决问题吗?有没有更好的解决方法或案例供参考呢?
问题3:
另外,bq76200有 滴滴滴 (我也不知道这声音描述是否正确)声。
希望得到解答,谢谢!