This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tps92641分流调光疑问



图1:分流高光PWM占空比50时HG的输出

图2:分流调光SDIM没有输入时HG(PIN16)LG(PIN12) 有输出

规格书关于分流调光这部分的内容很少,请问在哪里可以得到更多的资料帮助。

另外,上面两个图是不对的吗,请问怎么解决。

 

  • Hi

       能够详细说明一下你是怎么调光的,或者说你是参照datasheet哪里的描述来做调光的?(不太明确你的意思,从你的描述看应该是可能是PWM调光)

  • 在图的下面我说明了是分流调光,从SDIM脚输入PWM,但是在PWM占空比是0的时候,HG脚就是输出了。你们规格书上也没给出更多的说明怎么分流调光的,我只是按你们的PMP8016 demo做参考设计的。输入12V,输出4.5A,3.3v。除了网站上的,你们还没有其他说明分流调光的说明可以提供?