This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27742使用问题



你好,我准备用BQ27742,有如下疑问需要你们帮忙解答:

A. 使用BQ27742需要测电池的哪些参数,如何测试电池的参数

B. 如果电池的放电曲线等参数一致性不是很好,如何在批量生产时控制检测的精度;

C. 或者电池参数的一致性对BQ27742的检测精度的影响如何评估;

  • A. 使用BQ27742需要测电池的哪些参数,如何测试电池的参数

    比较关键的参数是满充电压,放电截止电压,不同温度下的充放电电流等。电池的参数可根据电芯规格书来设定。

    B. 如果电池的放电曲线等参数一致性不是很好,如何在批量生产时控制检测的精度;

    这点还是要有电芯生产厂家来确保电芯的一致性的。

    C. 或者电池参数的一致性对BQ27742的检测精度的影响如何评估;

    这个没有什么好的办法,需要做大量的充放电测试才有可能评估

  • 非常感谢您的回答!我还有一些疑问需要你帮忙解答,谢谢!

    BQ27742里面需要写入的电池DOD对开路电压的曲线,就是通过测试满冲电压,截止电压,不同温度下充放电电流决定的吗?

  • 你说的电池DOD对开路电压的曲线,就是TI的化学ID。电芯的化学ID可以

    1,根据电芯的part number在现有的化学ID库里查找,看是否有现成的。

    2,根据0.1C放电数据,在现有的化学ID库里匹配一个大致接近的化学ID。

    3,寄电芯到TI美国测试,专门生成一个化学ID。