Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
4块相同的电路板,输入DC24V,输出DC3.4V,使用示波器测试TPS5430输出端滤波后DC3.4V的波形,
下面4张图分别为4个电路板的测试波形;
问题:1.相同电路,为什么会出现不同的输出波形,可能的原因有哪些?
2.输出波形震动幅度较大的,有没有可能导致TPS5430前级MOS击穿?
请大神帮忙分析,并解答,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
4块相同的电路板,输入DC24V,输出DC3.4V,使用示波器测试TPS5430输出端滤波后DC3.4V的波形,
下面4张图分别为4个电路板的测试波形;
问题:1.相同电路,为什么会出现不同的输出波形,可能的原因有哪些?
2.输出波形震动幅度较大的,有没有可能导致TPS5430前级MOS击穿?
请大神帮忙分析,并解答,谢谢!
Hi
不同的板子零件的差异性是有的,按照你的测试前面2个板子以及后2个板子输出的波形分别很接近。
共性是都存在不稳定,前面2块比较严重一些。
TPS5430如果不适用内部补偿,而使用外部补偿是可以,这个时候输出可以选择ESR较低的陶瓷电容。
而你选择的是铝电解电容与实际的补偿电路不搭配。
Hi
在你的电路中输入建议增加一个10uF陶瓷电容尽量靠近芯片Vin 脚。
造成不稳定的因素很多,除了上述提到的补偿,还有线路的layout,甚至一些劣质的电感也有可能。具体需要你逐一排查。
可能的原因您已经回答过了,我也再排查一下,
那么这样的波形会造成什么影响呢?会不会造成输入MOS击穿的情况?或者其它情况?谢谢!
可能的原因您已经回答过了,我也再排查一下,
那么这样的波形会造成什么影响呢?会不会造成输入MOS击穿的情况?或者其它情况?谢谢!
Hi Mr Tao:
我新发现一个问题,就是在图1、2幅值很大的电路板的3.3V和GND之间一个电阻,即让5430的带载变大时,其波形的幅值就会变小和图3、4的波形相近了。
请问这样的现象怎么理解?
谢谢!