各位大师们,
最近打算用LM5175设计一个8-35V输入,12V 20A输出的升降压转换电源,调试时候发现当工作在VIN和VOUT接近的时候,也就是工作在BUCK-BOOST模式时会出现波形震旦,出现这个问题首先考虑是斜率补偿问题,于是调试Cslope电容,规格书和TI官方下载的EXCEL上也有关于这个电容的计算公式,但是计算出来的结果用在板子上不行(计算出来的结果按照公式得出的结果除于2用在上面还是要大很多),波形震旦非常严重,而不断对该Cslope减少发现改善不少,但是最终还是在buck-boost 时候的某个输入电压小范围内会出现一些震旦,再减少这个Cslope也不能消除了,而且这个Cslope 太小会直接影响输入的范围,当然规格书上说这个输入范围可以受电感、取样电阻和开关频率配合调节,但这都不是问题,问题是这个震旦如果是斜率补偿不足造成的,那么我不断减小Cslope应该会解决,而现在的情况是再减小还是有震旦,这个是什么原因呢?有用过这个IC的朋友吗,除了调节Cslope以外还受什么原因影响呢?我已经在TI商城定购了一个LM5175的demo板过来测试对比下,看能不能找到原因,我试着调试环路也不能解决,而且不大像是环路问题。