电池包是4并10串,放电记录数据计算结果误差超出3%(两次放电结果均相同),记录数据及CHEM-ID计算见附件。
我所用的电芯是SDI的ICR18650-26H,根据计算的CHEM-ID 242 是松下的一款电芯。是否我DATA FLASH配置有问题,附件附上参数配置。
此外我对配置文件里的参数Design Capacity 和Design Energy 不是特别理解。我是10串4并的电池,单颗电芯容量为2150mAh,标称电压为3.6V,满充电压为4.2V,我是这样配置的,不知道对不对,请指教。
Design Capacity =2150*4=8600mAh
Design Energy=Design Capacity*36=309600