本人菜鸟一枚,刚接触电源这一领域。想做一个LED恒流驱动电源,输入28V~70V,开关频率700Khz,拓扑是BUCK-BOOST,输出1.5A恒流,用的是TI的LM3429芯片。
用CADANCE仿真结果很对。现用万用板搭出电路,电流一开始只能输出0.4A,然后一直往上升。调节了电感的值,无效果。调节了Co的值,无效果。检测电流的电阻值也尝试改变了,还是无效果。电路反复检查了,各元器件的参数也是按照芯片的参考应用电路计算得。
求助各位大神,这是什么原因造成的?难道是因为高频电路用万用板搭干扰很大吗?用示波器抓了门极驱动信号,发现波形不正常,请教各位这是什么原因造成的呢?谢谢大家!
电路原理图,GATE驱动信号如下:
电路原理图
门极驱动信号