Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, BQ76930
如上图(载自TIDA-00449 ),SRP和SRN为采样电流的两端压差, ISENSE1是传递到MCU的一个端口判断是否存在限流或者短路保护用的?;
现在的问题是:
1、TIDA-00449 例程只是验证BQ76930和MCU的通信,还有手动触发是否OK,对吗? 因为通常BMS都有过充保护(假设4.20),过充释放(4.18V),过放保护2.8V(过放释放3.0V)
2、假设达到过充保护4.20V后,CHG直接为0V,那么CHG为12V是需要MCU去触发,而不是930可以根据SRP和SRN两端的压差去自动打开,对吗?否则电池组充满电保护后,CHG始终关闭,在同口模式下放电电流是过充电管续流二极管的,而且现阶段TIDA-00449 每次要充电时候,也是需要手动去打开CHG的。
3、是不是930只负责关断保护,不负责打开,所有的打开,都是需要MCU根据自己定义的逻辑去实现,我现在要做的充放电管理功能应具备:
1、过充保护电压、过充释放电压、过放保护电压、过放释放电压,限流保护&短路保护,限流保护&短路保护断开负载后自动释放。