您好:
我现在在使用贵公司的一款电量计芯片bq34z100,遇到一些问题想请教一下!
1.我看资料说bq34z100在充电学习完成过程是在充满电结束后,搁置一段时间Gas Gauging中的State中的Update Status变为05,那么我想问一下这个搁置时间需要多久?不同容量电池组搁置时间相同吗?
2.我看资料说bq34z100在放电电学习完成过程是在放电结束后,搁置一段时间Gas Gauging中的State中的Update Status变为06,那么我想问一下这个搁置时间需要多久?不同容量电池组搁置时间相同吗?
3.bq34z100如果Update State变为06,是表示学习完成了吗?学习完成以后,给电池组充电,那Update Status值会变吗?我的电量计Update State一直都是06,那以后岂不是不能再进行充电学习了吗?
4.现在我用的bq3434z100在Update state变为06以后,而且剩余电量为0,再充电,在充电的开始一段时间,电量计的剩余电量不会增长,百分比也不会上升,充大概半个小时,剩余电量开始上升,百分比上升,而且还会出现充电完成时电量计显示百分之九十五,FC未置位,这是怎么回事?
5.bq34z100什么情况下学习,学习条件是什么呢?