用BQ24296设计电路(电路图见附件),配上电池(3.7V,2100mA),同时用电脑USB供电,SYS输出正常4.2V,但是不能充电。
VBUS的电压5V
用电脑USB供电时 ,PSEL的电压为5V。
OTG为3.8V
CE为0
TS和 REGN的电压为,REGN的电压是0,这似乎有点不正常。(已排除芯片虚焊的可能性)
BTST跟SW均有占空比很大的波形
SYS4.2V
取下电池或者拔掉USB,SYS的电压只有0.5V左右,整个系统供电不正常。这是为什么?希望得到TI的回复,谢谢!!!
PS:电路图