各位大牛好:
要求输入电压15V,输出电压范围9.8~10.2V。利用Buck电路拓扑,求助推荐驱动芯片以及控制芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以用Ti的Webench软件进行选型 http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page
键入输入输出条件,然后选择Controller就会出现推荐设计以及IC。谢谢!
Hi
你的电流需求是多大?
如上,借助Webench选型,这是个很好的和很强大的工具。
你好,LM25576可是实现你的需求。
但有几点需要注意:
1, 你要找到的是controller还是integrated。 controller指的是控制芯片,需要外加MOSFET才能实现BUCK功能; Integrated是内部集成MOSFET和控制电路的电源芯片,只需要在外部加电感容电阻即可实现,类似与你选的LM25576
2, LM25576是管输入电压的芯片,且输出电流最大可达3A。如果你的输入电压只在15V附近波动,且要求输出电流在1A,不建议选这个芯片。
3, LM25576是异步电源芯片(外部需要加肖特基二极管续流),如果你想集成度更高的芯片可以选同步芯片(即外部不需要二极管,其内部已经集成了低端MOSFET)
谢谢!
你好,具体要看你的应用条件,你的条件是什么呢?输入电压范围,输出电压,输出电流?体积的要求等等。一般来说输入电压在40v以内电流小于10安,多用集成的芯片。
建议选用集成的就可以了,具体选型参考WEBENCH 软件,链接在我之前的回复里。谢谢
你好,这颗芯片的负载调整率可能无法满足你的要求,电压调整率倒是可以满足,具体参考数据手册的Figure5 和 Figure6。
此外你的负载是1A,建议选取输出能力为1.5A的芯片,留有一些裕量
WEBENCH本身就可以做一些简单的仿真,如果要更加精确的可以用TINA,官网上可以直接下载的。而且WEBENCH可以直接将文件导出到TINA的格式。
你好,万用表看到的是DC值,不准确。一般推荐使用示波器观察,谢谢
对动态相应要求不高的话可以考虑TPS561201/TPS561208,分别是17V, 1A带轻载高效和不带轻载高效的芯片。如果这个动态特性不好,那就考虑用TPS54202以及相对应的power module TPSM84203/05/12,这些是28V的