24v输入,输出5-24v可调,最好是代码可调,效率不能太低。纹波越小越好
后面是5v时48mA的应用 24v时应该是按照功率算吧。。
非常非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM3485是35V输入高效率的PFET 降压控制器, 因此可以支持24V输入最高24V输出,最高工作频率达1MHZ以上。
TPS54060, 0.5A 的输出的,输入电压没有问题,输出到24V, 由于boot regulator采用直接从VIN charging的bang-bang结构, 可以近似输出和VIN 相当的输出电压,效率也比较高。可以reference
有同事提出在VIN和Vout很接近的时候,由于54060上管是N型的,需要boot strap, answer是这样的:由于54060 charge Boot cap采用的是独立于环路的单独的bang-bang regulator, 且是从VIN 去charge Boot cap,即 如果Boot电压掉到6.5V以下,当LS 开的时候,会charge boot cap, 而如果一个swiching cycle, boot cap电压的损耗没有掉到6.5V以下,它不会charge. 当chip工作在输出电压近似等于输入电压的时候,如果Boot cap掉到6.5V以下,会强制LS通一个cycle.当chip 可以工作在pseudo-LDO的模式的原因是, 当Boot电容大,loading轻的时候,LS fet on的会skip很多个周期,LS on占的percent会占很小的。同样,如果用PFET作为HS,在LDO mode的时候也会遇到dropout的压差,所以这两个case是可以比拟的.