This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25118:4.5V-32V输入,5V/4A输出,BUCK-BOOST模式下,输出效率只有68%,且不能带载启动。



      BUCK模式下,效率最高88%,输入低于6V后带载能力逐渐下降。

 

哪位大神帮忙分析一下

新建 Microsoft Office Word 文档.docx
  • Hi

       降压下没有问题,平压或者升压出现稳定,你需要确认:

       1.  输入电容尽量靠近MOS, 和电感,防止输入电压被拉低,在输入电压较低的时候,处在升压,此时峰值电流较正常大,容易造成电感饱和(没有彻底饱和导致输出拉低,但会加大电感的功耗)

       2.  环路尽量小,以及layout上尽量避免sense电阻上出现noise,容易造成过载(启动不能带载)。

  • 输出电感我试过2.2uH、4.7uH、8.2uH、10uH,都没什么效果,感觉8.2uH,MOS波形正常,下臂MOS在5V输入时占空比为0.6(满载)。就是效率特低,在60%,输入电容在100uF左右,整流和续流二极管也更换过,没有什么效果,不知道效率为什么这么低的原因?还有就是低端带载启动也有问题。

  • 另外输入电容与MOS管之间很近,我的PCB板是1*1英寸的,电感外加,采样电阻上正向电压尖峰为2.5V,反向电压尖峰3.2V,频率在300k,如果频率调整到120k,效率会高点,在68%左右,带载启动也可以解决,但是还是太低呀。

  • 在输入5V时,输出5V/4A是,BOOST模式下,上臂MOS管依然开启,占空比为0.6,。但是,感觉进入BOOST模式应该只有下臂开启才对呀。

  • 我测试了一下,在输入低于6.5V后,随着输入电压的下降,下臂MOS款占空比逐渐加大,效率也逐渐降低,且上臂MOS管占空比在0.58左右,基本不变。