TI大侠,请指导下:
第一次使用BQ78350-R1+BQ76940给13串30A【单节电芯三元18650 2400mAh 3.6V/4.2V,13S12P】+STM8 做保护板和电量监控。
参照bq78350R1TechnicalReference.pdf给出配置参数,对bq78350进行配置,附件有配置文件。
目前测试发现:用电池老化仪器进行给定电流放电,在固定时间内消耗的容量,剩余容量与总容量(设定28800mA)百分比,和SMBus得到的剩余电量百分比差距比较大;尤其是SMBus显示电量已经到0%后,总电压认为46V左右,且实际消耗容量约46%;且此时电池仍然可以继续放电,SMBus读取电量一直显示0%;
请问这是什么原因?或者是那些地方配置有问题?谢谢