有关短路的设置为0C,高位为0,表示保护时间为0us:
然而实际测试发现,两块电池的短路保护时间如下:
同样的PCB和电芯,一块电池是4串2并,一块是4串4并。
20A - 4串2并 - / 4串4并:8.8ms
30A - 4串2并:8.9ms / 4串4并:8.8ms
60A - 4串2并:120us / 4串4并:114us
90A - 4串2并:120us / 4串4并:109us
120A- 4串2并:120us / 4串4并:105us
150A- 4串2并:107us / 4串4并:99us
180A- 4串2并:93us / 4串4并:96us
同样,设为其他参数时,保护时间也不是设定的时间。这是什么原因?