Other Parts Discussed in Thread: DCV010512D
我用 2 个 DCV010512D 设计了一块电路板,以生成从 +24V 到 -24V 的电压。对 +24V,没有问题,工作正常。
但对 -24V,我测量的结果大约是 -4V:
我将输入连接到 0/+5V。
可将 +Vout 用作接地参考,-Vout 为 -24V。
我在 0V 和 +Vout 引脚之间以及在 0V 和 -Vout 之间分别连接上 1uF 电容和 10Kohm 电阻作为输出负载。
按照产品说明书的规定,我连接上了芯片 2 的 Sync_in 引脚(另外,我也尝试过不连接它的情况)。
有谁可以提供帮助吗?先行谢过。