This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq40z50r1 RSOC在10%下降较快



大家好

    用bq40z50r1作低温放电时,RSOC在10%时下降较快,并非一条曲线,应该怎么修正呢?

1)Ra_table有作低温补偿(-10degC, 0.5C) ,然后直接作低温放电(0.8C)。

     1.1) 测试中,有0.8C的测试,那0.5C的低温补偿放电是否可以呢?

     1.2)在GPC计算的结果后,没有经过一个完整的放电学习,是否可以呢?

2) GPC计算结果,帮忙看下参数是否需要优化呢?

    

  • 低温下电量计有fast scaling 的补偿, 在低温放电到尾端的时候, 会用实际的电池的阻抗计算容量 , 以求更加贴近实际的电池阻抗模型。 

    1. 您的低温补偿是用RbGPC做的么? 

    2. 在ChemID 选择之后的GPC 是否有做过learning cycle的学习?

  • GPC 是RB tweak之后的 光看结果没有办法判断结果是否还需要优化,需要对照电池的放电参数和配置才可以确定,是否可以改进, 通常在低温下如果误差在可接受范围内不发生电量的百分比跳变,问题不大