This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教TI工程师:
拿1颗BQ25895的PMID输出,接另一颗895的 VBUS充电时,0x0c寄存器报0x10错误,STAT灯满闪(大概高电平2s,低电平100ms 这个pdf上没提到),是怎么回事?
hI
.Datasheet第四页: When any fault condition occurs, STAT pin blinks in 1 Hz, 或第27页:
检查这些fault是否发生?
我把当充电宝的那块电池充多点电,现在可以充了,STAT pin为低,但充电电流很小只有150ma,但我设的PMID输出有1.2a的。
Hi
你需要测试一下你的电池电压?看是处在那一个状态下,是预充电,还是快充等,不同的时期电流设置不一样(并非都是快充时的大电流。)
都在正常充电电压范围内。我测了下,当充电器的那块板的PMID在输出时,本来设为5.5V,但一开始充就被下拉到4.4V左右,是我的电感有问题吗? 还是说PMID的输出电容不够大?(我用的频率是1.5MHz,电感是1.5uH(7X7X3),手头没有2.2uH的)