This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

一个具有恒流恒压输出功能的LED驱动,同时能够做到PWM调光,也就是间断输出电压或者电流



目前来看,flyback是最适宜的高效率结构。

首先,AC市电电压经过镇流滤波后,成为比较粗糙的DC电压,经过flyback结构中的变压器后到达后级。

但是,对于后级的输出,我希望能够实现PWM调光功能,这个时候就需要系统有足够的响应能够做到后续的电路断续输出。

那么,在这种条件下,

1、是否应该采用隔离式的结构,也就是输出的反馈电压用变压器耦合输出端,得到反馈电压进行控制,另外这样你能否实现恒流控制?有没有典型的芯片和应用结构?

2、或者,不采用隔离式,有没有比较好的应用可以说说,推荐一款这方面的芯片,希望通过实践学些知识,或者比较系统的论文可以推荐。