电路图见上
问题:BQ24617充电电流只有700mA
各电流设置见图纸:分别为2A,0.3A,6A,适配器为4A,此电路单纯用于充电,没有额外负载。
曾尝试如下分析:
1.更换另一片BQ24617没有帮助;
2.将TTC拉低,充电电流可以到1.5A,但没有时间控制,充电完成后指示灯也不灭;
3.将指示灯拉高后,充电电流也还是700mA
另:
1.默认TTC电容为56nF,保护时间5H
2.取样电阻差分走线没有按照差分的标准去设计,这个会不会是导致此问题的原因?
烦大神帮助指点,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路图见上
问题:BQ24617充电电流只有700mA
各电流设置见图纸:分别为2A,0.3A,6A,适配器为4A,此电路单纯用于充电,没有额外负载。
曾尝试如下分析:
1.更换另一片BQ24617没有帮助;
2.将TTC拉低,充电电流可以到1.5A,但没有时间控制,充电完成后指示灯也不灭;
3.将指示灯拉高后,充电电流也还是700mA
另:
1.默认TTC电容为56nF,保护时间5H
2.取样电阻差分走线没有按照差分的标准去设计,这个会不会是导致此问题的原因?
烦大神帮助指点,谢谢!
Hi
充电电流设计是2A还是6A? Sense电阻layout很重要,这个也直接关系到电流充电的精度。
可以把这个sense电阻上的波形传上来看一下?
充电电流是2A(图上是3A),适配器保护电流是6A,我现在暂时无法上波形图。不过我调整过充电电流 3A 4A 都试过,充电电流始终是700mA。而下拉TTC可以改变充电电流,且在TTC下拉的情况下,充电电流1.5A,此时我把充电电流降低为1A后,检测充电电流实际值1A。是否可以排除采样误差的问题?
Hi
我觉得就是采样的问题。
SRP和SR之间的0.1uF电容尽量靠近SRP/N脚,两个脚的0.1uF也需要尽量靠近这两个脚。
(你可以在板子上焊焊看,对与sense电阻采样的layout一定要参照datasheet.)