Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS54340, TPS61040, LM3478, LM3481
请问 TI 有没有合适的芯片可以将3.7V 18350锂电池升压至 60V,功率12W左右的呢,谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的建议。我有几个疑问:
推荐使用的是 TPS54340 还是 TPS55340?
这个电路图中的 TPS61040 通过耦合电感升压至75V 的负载能力怎么样呢?
然后最后说的外部控制器指的是什么呢?
希望得到你的指点,谢谢~
Hi
TPS55340.
TPS61040开关电流只有350mA, 如果60V输出在上述同样条件下只能输出13mA左右,无法输出200mA.
外部MOS控制器,是指MOS在芯片外部的芯片,而上述2个芯片都是将MOS集成在芯片里面的。
外部MOS芯片或许更加容易做,电流可以依据MOS选择,也没有电压限制而需要用耦合电感, 例如你可以选择LM3478、LM3481 ( http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3478.pdf) , 直接采用boost架构。
感谢您的答复。
我用 WEBENCH 进行仿真设计,参数选择的是:Vin:3.3~4.1V,Vout:60V,Iout:0.2A,环境温度:25℃。
然后仿真结果找不到合适的电路,提示:LM3481 的占空比超出范围,而 LM3478 因负载电流过大找不到合适的 FET额。
请问是不是这两款升压芯片不适用我这个应用场景?
Hi
这个方案用Webench是不好出来的,用LM3478可以做做看,注意MOS选择Qg尽量小。(LM3481 duty受限不行,之前没有注意到,不好意思)