具体如图
由于运放需要双电源供电 而且是电池供电设备 原计划是 lm2662 +TPS7A49 +TPS7A30 但是发现成本太高 所以需要一个低成本的双电源方案
LDO这样链接作为正负双电源是否可行
有没有用过的
有什么缺点
求大神解答
或者是否有其他方案推荐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
从你之前的方案看,运放对于供电的要求非常高,一般都是采用2个超低noise 高PSRR的LDO,+ 正转负 (或者通过降压芯片+耦合电感得到2个电压,然后通过LDO转换)
如果要求不是特别的高,可以用LC滤波器代替LDO.
HI
可以用LDO输出+3V, 然后在用LM2662产出-3V, 不需要增加LDO.