Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
最近在用tps63070做一个电源管理模块,查手册只有在VIN = 5.0V; VOUT = 6.5V;Tj = 0°C to 125°C的条件下,最大输入电流是4150ma,不知道在12V下最大输入电流是多少,能到10A么,需不需要限流,学生一枚,求大神解答。不胜感激,嘻嘻
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这是个3.6A开关升降压芯片,适合做2A输出(如果输入电压很小,甚至还不能输出2A)
请问你是需要固定12V输入,多少伏/10A输出的电源芯片?
你好,如果按你的条件电路正常工作, 其输入电流大概在2.5A左右,Iin=Vout*Iout/效率。
但由于你是用超级电容供电,容易在带载上电初始阶段产生较大的浪涌,建议在输入端加一个快恢PTC
正温度系数热敏电阻,其中过流保护用的PTC也脚自恢复保险丝。 加入之后的确会造成一定的能量损耗,所以要选择阻值小的PTC。
如果觉得不能接受,可以增加软启动 http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva307a/slva307a.pdf , 但是效果可能没有那么好。