This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100-G1铅酸蓄电池充电学习失败原因请教

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ40Z50

您好,
我在用BQ34Z100-G1做铅酸蓄电池组的充放电学习循环,
           
充电完成后,静置2H后,只有VOK is cleared,Qmax没有更新,update status没有增加;update status=04
学习失败,这个跟之前充电过程中data memory数据不能进行修改并写入(即出现A read of data written failed comparison)有关么?

我想再请问一下,启动IT_ENABLE以后,充电,在学习过程中,data memory里面的值还是可以进行修改并写入的么?
另在学习的过程中,可以在不断开EV2300的情况下,关掉Bqstudio这个软件再重新打开么?
谢谢!
期待您的回复,祝您工作愉快~
  • 充电完成后,静置2H后,只有VOK is cleared,Qmax没有更新,update status没有增加;update status=04
    学习失败,这个跟之前充电过程中data memory数据不能进行修改并写入(即出现A read of data written failed comparison)有关么?
    需要确认一下,充电之前有没有先把电池放空,然后再发IT Enable命令?充满后FC bit是否有置位?
    我想再请问一下,启动IT_ENABLE以后,充电,在学习过程中,data memory里面的值还是可以进行修改并写入的么?
    另在学习的过程中,可以在不断开EV2300的情况下,关掉Bqstudio这个软件再重新打开么?
    不建议在学习过程中修改data flash,尤其是跟充满,放空等相关的参数。关掉Bqstudio这个软件再重新打开不影响学习,只是会少log这段时间的数据。
  • 您好,

           充电之前是电池放电到截至电压后,静置5H以上,设置完参数后,发送reset命令,显示电量剩余6%,然后发送IT_ENABLE,充满电后FC是置位的,taper current也满足了之后才停止充电的。

    充电完成后,静置2H后,只有VOK is cleared,Qmax没有更新,update status没有增加;update status=04

    这个与失败结果有关么?

  • golden learning的Qmax更新,需要Qpass大于设计容量的90%。你可以看看log数据这个满不满足?

  • 您好,

        我的design capacity=25000,Qmax=25000,log数据记录的为

    QmaxPassedQ=-24084,

    这个值是大于设计容量的90%的。详见附件log数据

  • 你好,请问你解决了吗 。我也是充电静置两个小时   qmax  和update status没更新,vok is cleared

      

  • 请问解决了吗?我用BQ40Z50也遇到相同问题