Other Parts Discussed in Thread: LM5113, TPS40056, LM3150
我使用TPS40056+LM5113给同步整流BUCK的两个管子提供互补的驱动,开关管和整流管都是用的GaN,现在看从TPS40056出来的驱动,两边死区中一边是40ns,另一边上下管驱动交叉了,想问一下怎么调节这个死区时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
这样开通速度是慢了,但是关断速度也会变慢,容易产生直通。
你好,你的SW点不能接地,会影响内部时序。请上传一下你的原理图
原理图在附件里。那意思是我SW点接地了,所以死区出问题了是吗?
现在还不能完全确定,还需要和designer确认,我的理解是SW为地,意味着一直处于过流状态,时序可能会发生变化。具体的需要再去确认一下
我的ILIM引脚也是通过了个电阻接地的,因此我觉得 我的过流脚是没有使用的
你的原理图有点问题,VFB和comp管脚的接的不对,没有反馈电压,没有环路补偿,建议直接对完整电路进行测试,该芯片有过流保护,只要知道选定的MOS管的导通电阻,就可以设置过流保护的电阻。同时软启动可以设置的慢一点,这样损坏芯片的可能性就会降低。
同时建议用TINA对电路进行仿真,以得到正确的结果
对于ILIM pin脚:
Current limit pin, used to set the overcurrent threshold. An internal current sink from this pin to ground sets a voltage drop across an external resistor connected from this pin to VCC. The voltage on this pin is compared to the voltage drop (VIN −SW) across the high side MOSFET during conduction.
外接电阻的多少决定了过流保护的阈值。具体细节见datasheet第11,12页
你的需求具体是什么,为什么要用外置的环路,芯片内部已经有完整的环路,你这样的用法我没有见过。
还有你想要低于6V的驱动电压,可以使用LM3150,因为它的内部LDO输出电压为6V, 所以其驱动电压理论上不会超过6V。