1,例如bq78350关于预充电,如设置预充电流100mA,那么预充开启后,预充MOS是处于那种开关模式去限制电流还是什么样的工作模式呢?
2,对于bq78350的有效放电,请问Current() remains ≥ Overload Current when EDV2 is reached如何理解?
3,对于不同温度下的高级充电电流,如bq27542G1本身就没有限流能力,那么他的JEITA Charging Current Profile如在低温下充电流设为50%是返回充电器的命令要求吗,还是其他什么意思?
又如bq30z55的Advanced charge Algorithm中的各种Low/Standrd/High Temp Charging 该芯片难道还支持开关模式去限制电流吗?不是MOS只有开启和关闭,,,那么这种限流又是什么意思呢?
谢谢!