Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28070
我们正在寻求一种高效率的 AC 电压转 DC 电压的途径,TI 的 PFC 控制器看上去非常适用于这种任务。
该应用是交流电源,输出电压大约 150 到 310 VAC,额定功率最大 5KW,采用非电网标准的恒定频率,在 62 到 75Hz 之间。
我们需要将其转换为电网质量的输出,且希望转换效率能够超过 93%。
我们考虑采用有源 PFC 将其先转换为 DC,然后再使用商品逆变器(货源易得,效率很高)返回 AC。
UCC28070 或 UCC28019A 适用于 5KW 功率的转换吗?
关于不同频率/电压的 AC 至 AC 转换,贵公司还有任何其他的建议吗?
对于 AC—DC—AC 转换来说,93% 的效率是否不可能实现?
我们已订购了一些 28019 和 28070 控制器的 EVM,现在可以很正常地工作在 300W 的功率下。进行大规模的纵向扩展是否可行?