This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请推荐锂电池充电管理芯片

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

我有一个设备,采用2~3节锂电池串联供电,请推荐充电管理芯片,
要求如下:
2~3节锂电池串联,
充电电流大(2A)
充电电压可以独立设置(RC),无需控制器参与
最好带power path管理
最好有电池电量检测指示(低电量指示,充电完成指示)

谢谢

  • Hi

        见如下电池充电芯片list:

        http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/battery-charger-ic-products.page#p1152=2;4&p338=Li-Ion/Li-Polymer

        你可以设置“电池数量2~4节” ”电池材质锂电池” “最大充电电流1~2.5A”  还有最大电压等等, 然后选择合适的芯片。

         从list看合适的芯片中并没有带路径管理的(一般单节电池会有,因为兼容USB),除掉这个其他应该很多都是符合的。

  • BQ24133比较适合你,唯一的就是不是NVDC结构的power path,system可以挂在输入MOS后端,在电池欠压下仍然可以适配器充电开机。