你好,
我有以下两个问题:
1.BQ25505的输入电阻是如何确定的?因为我的设计在BQ25505的前面接一个整流电路,整流效率与其负载电阻相关
2.BQ25505连接不同的负载会影响它的效率吗?另外BQ25505的充电效率该如何测试出来?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我有以下两个问题:
1.BQ25505的输入电阻是如何确定的?因为我的设计在BQ25505的前面接一个整流电路,整流效率与其负载电阻相关
2.BQ25505连接不同的负载会影响它的效率吗?另外BQ25505的充电效率该如何测试出来?
1.BQ25505的输入电阻是如何确定的?因为我的设�在BQ25505的前面接一个整流电路,整流效率与其负载电阻相关
你想问的输入阻抗吧。其实你只需要考虑输入电流就可以了。Pout/VIN/efficiency
2.BQ25505连接不同的负载会影响它的效率吗?另外BQ25505的充电效率该如何测试出来?
不同的负载下,效率当然有区别。充电效率有平均效率和瞬时效率两种,我想你问的是瞬时效率,跟一般电源的测试一样,Pout/Pin.
对,我想问的是输入阻抗。我用整流电路直接与BQ25505的输入端连接,结果是使整流效率大大降低了,请问有什么方法可以调节BQ25505的输入阻抗?
整流电路的损耗等于Vd*Id(2Vd*Id, 如果是全波整流)。故跟输入阻抗没有(直接)关系,而是由你的负载决定的。如我上面所说的,Id=Vout*Iout/Vin/efficiency, 这里效率可以根据datasheet的典型值毛估估,比如85%,这样就算出Id了。也就是说你想要提高整流环节的效率,只能1)选用低压降的整流二极管;2)提供电源效率;3)降低输出功耗。
你好。我要补充一下前面的整流电路是属于射频整流电路,它的效率与其负载阻抗有很大的关联的。另外,我搜过一些论文,其中提到射频整流电路与DC-DC converter连接,为保持高整流效率的方法是使DC-DC converter的输入阻抗保持在一个固定值。
请问BQ25505里面的DC-DC是属于DCM方式还是CCM方式?请问你们有BQ25505的PFM调制的频率或者波形等参数吗?
最后,有什么方法可以使BQ25505的输入阻抗保持在一个固定值?