This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

干电池供电PI型滤波



利用3节干电池了或者USB进行供电,给VISO提供电压,经过TPS73033转化为3.3V,

1 给心电芯片供电时为什么要加pi型滤波呢?

2 pi型滤波和其他的滤波方法相比有何优缺点?

3 查了PI型滤波能够有效地抑制电源纹波干扰,那么用干电池供电也存在有纹波吗?

4 其截止频率为22508HZ,为什么要限定这样的频率呢?

5 该图中AGND 和DGND用10uH的电感隔离开来,具体的电感的作用是隔离两个地之间的干扰呢还是进行了电路的滤波?

  • Hi,请参考:

    PI型滤波器又称CLC滤波器,性能比C和LC滤波器都要优越,对EMC的效果显著。

    电池也有内阻的,电池稍旧一些内阻变大,各部分电路可能通过电池内阻耦合产生各种问题。

    10uH的作用是防止GND间干扰,用0欧姆电阻的也很多。

  • 所以干电池供电也会存在电源纹波是吗?

    10uH的作用是隔离地吗?,可是如果用0欧姆电阻让他们相连,实际上两个地相当于连接在了一起,又如何实现了隔离呢?